欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

刚性联轴器的产品特点和使用注意事项

  • 2022.11.29 16:34:24
  • 米思米
  • 2774

产品概述

刚性联轴器是一种扭转刚性的联轴器,即使承受负载时也无任何回转间隙,即便是有偏差产生负荷时,刚性联轴器还是刚性传递扭矩。


如果系统中有任何偏差,都会导致轴、轴承或联轴器过早的损坏,也就是说其无法用在高速的环境下,因为它无法补偿由于高速运转产生高温而产生的轴间相对位
移。当然,如果相对位移能被成功的控制,在伺服系统应用中刚性联轴器也能发挥很出色的性能。


尤其是小规格的刚性联轴器具有重量轻,超低惯性和高灵敏度的优越性能,且在实际应用中,刚性联轴器具有免维护,超强抗油以及耐腐蚀的优点。


由于其高扭矩承受力、刚性和零间隙性能,小规格的铝合金刚性联轴器越来越多地应用在运动控制领域中。

产品特点

1.重量轻,超低惯量和高灵敏度,高扭转刚性,无背隙,一体成型。
2.免维护,超强抗油和耐腐蚀性
3.铝合金和不锈钢材料
4.提供紧固螺栓型,夹持型和分离型
5.不允许偏心,使用时需充分调整偏心。

注意事项

■ 校准调整
1.联轴器容许轴心偏差、传递旋转角度和扭矩,但轴心偏差超过容许值时,会发生振动或导致寿命急剧降低。请务必进行校准调整。
2.轴心偏差包括偏心(两轴心的平行误差)、偏角(两轴心的角度误差)、轴向振幅(轴的轴向移动)。
请对轴进行校准调整,确保轴心偏差在各产品的尺寸、性能表记载的容许值以下。
3.尺寸、性能表中记载的轴心偏差容许值是指偏心、偏角、轴向振幅其中之一单独发生时的情形。同时出现2个以上的轴心偏差时,相应的容许值分别减半。
4.轴心偏差不仅在组装至装置时发生,运行中的振动、热膨胀、轴承磨损等也是其发生的主因。因此,建议将轴心偏差设定为容许值的1/3以下。

使用案例

刚性联轴器的产品特点和使用注意事项
联轴器使用范例1: 马达×齿轮箱

刚性联轴器的产品特点和使用注意事项

联轴器使用范例3:马达×编码器

刚性联轴器的产品特点和使用注意事项
联轴器使用范例2:马达×滚珠丝杠

刚性联轴器的产品特点和使用注意事项

联轴器使用范例2马达×测量试验机

使用方法

■ 安装方法

STEP 1 插入联轴器
确认夹紧螺栓已旋松,然后清除轴及联轴器轴孔部的灰尘、异物、油。接着,在轴中插入联轴器时,请注意不要使膜片承受压缩或拉伸等过大的应力。


STEP 2 使用夹具调整
请使用夹具对联轴器左右轮毂的同心度进行高精度调整并固定。


STEP 3 简易偏心、偏角的确认
在旋松螺栓的状态下,使联轴器轴向滑动,确认其动作顺畅。接着,使联轴器旋转,确认其动作顺畅。单膜片式联轴器不允许偏心,因此请切实定位。

刚性联轴器的产品特点和使用注意事项


刚性联轴器的产品特点和使用注意事项

STEP 4 安装
请按照产品目录ℓ尺寸调整轴插入量,并使用扭矩扳手以规定扭矩紧固。
*如果1次紧固达不到规定的扭矩,请分2、3次交叉紧固左右的固定夹。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities